This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:为单个1S4P 电池包充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503834/bq25616-charging-a-single-1s4p-pack

器件型号:BQ25616

工具/软件:

尊敬的支持团队:

BQ25616是否支持像下面 URL 中所述的那样为单个1S4P 电池包充电?
www.keeppower.com/.../

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在周五举行庆祝活动、并将在下周二之前与您联系。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我似乎无法访问数据表、但这取决于您想要的充电电流大小、充电电压是多少以及您想要的功能。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    感谢您的答复。

    我正在考虑以下情况。
     输入电压:5V  
     充电电压:4.2V
     充电电流:1A~2A
     功能:支持 USB 2.0

    是否可以使用 BQ25616满足这些要求?

    即使1S4P 是单一封装、我认为充电电流是否均匀分为四取决于电池封装的性能(阻抗平衡)。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ25616支持5V 输入、4.208V 充电电压调节和高达3A 的充电电流调节、并支持 D+/D-检测。

    此致、

    Mike Emanuel