This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:建议未使用 TS 引脚

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503881/bq34z100-g1-recommendation-for-ts-pin-unused

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具/软件:

您好、

我们仅使用 IC 来监测电池包的 SOC。 是否可以在不进行温度监测的情况下使用? 如果是、则请建议对 TS 引脚进行适当配置(保持开路/外部上拉/下拉或任何其他设置)。

请检查并确认。 感谢您的快速响应。

此致、

Saravana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravana、

    由于 BQ34z100专家到星期三不在办公室、因此我必须跟进此问题、但目前我认为您需要使用外部热敏电阻。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alan 的答复。

    我将等待专家对此的看法、因为我们不需要进行温度测量。

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    与团队成员沟通后、我们想要强调的是、电池电量监测计需要测量温度、但有内部热敏电阻、因此您不需要外部热敏电阻。 同样、我们推送用户使用热敏电阻、尤其是在高负载应用中、但只要负载较低或 IC 靠近电池、您就无需使用热敏电阻。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的检查和快速响应。

    如果我们不使用热敏电阻、则如何配置 TS 引脚。 保持打开/浮动是否正常?

    请推荐。

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Saravana。

    您可以同时这样做、通常我们建议将其接地、但它会在测量仪表上读取到极端温度 、但将其悬空也会导致读数出现错误。 这增加了我们建议使用外部热敏电阻的原因、同样在与电量监测计专家讨论后、他想补充一点、即内部热敏电阻的精度低于外部热敏电阻。   

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan、

    我们将 TS 引脚接地。 将该引脚拉至接地是否有任何建议的电阻值?

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    由于我们不建议用户不使用 TS 引脚、因此我们不建议下拉电阻器使用任何值、但10k Ω 电阻器可以使用任何值。

    谢谢您、
    Alan