This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021205:绝对最大结温

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506618/dcp021205-absolute-maximum-junction-temperature

部件号:DCP021205

工具/软件:

在可用的文档中找不到 DCP021205U 的绝对最大结温。 如果您可以访问这些信息、请分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seda:

    使我们的器件保持正常工作的绝对最大结温约为175°C。 但是、这种高温会极大地缩短 IC 的寿命。 您的目标应该是150°C。

    由于该器件具有高功率耗散(0.5W)和相对较高的热阻抗(61C/W θ JA)、因此额定环境温度仅为85°C。

    此致、

    Sean