This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:平衡 LTspice 中的9个相邻电芯–上部 FET 的 Vgs 负值(电芯16–电芯12)

Guru**** 2606435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505262/bq76952-balancing-9-adjacent-cells-in-ltspice-vgs-negative-for-upper-fets-cell16-cell12

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我将模拟被动平衡 9个相邻电芯(电芯8–电芯16) 使用 "使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡(修订版 A)"文档中提到的外部 FET 平衡。

在仿真中、仅限 下部电芯(电芯8 -电芯11) 是否正确平衡。 对于上部电芯(电芯12–电芯16)、 VGS 为负 FET 不会导通。

这是由于 栅极驱动参考问题 电压下运行? 应如何在仿真(或实际硬件)中驱动栅极信号以确保上部电芯的 Vgs 正确?

https://www.ti.com/lit/an/sluaa81a/sluaa81a.pdf?ts = 1745341484431&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

下面是我使用的 LTspice 仿真电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle、

    通常、使用外部 MOSFET 实际上无法实现相邻均衡、除非您根据您共享的应用手册中所示的内容修改了外部均衡电路。 如果 Vgs 为负、这意味着电流会与您想要的方向相反。

    我记得自己在仿真中的一个点或另一个点进行测试(尽管当时只是与两个相邻的电池一起测试)。 要使其正常工作、每节电池至少需要几个晶体管。

    但是、我从未真正看到过一次对这么多电芯进行平衡、因此不知道需要什么来使其正常工作。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的答复。 您能否分享您使用晶体管尝试过的仿真的图像/原理图、这有助于相邻电池平衡。 我不打算一次平衡这么多个电芯、只想使用仿真来了解电路如何响应多个相邻电芯均衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle、

    您的模拟与我的模拟几乎相同。 唯一的区别是、我有一个适用于每个电池的电压控制开关、因此它可以在一段时间内切换奇数电池和偶数电池的均衡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon