This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:BQ25751可用于在充电输入电压为30V 时为12V/24V 电池充电?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506641/bq25751-bq25751-can-be-used-to-charge-12v-24v-battery-when-the-charge-input-voltage-is-30v

器件型号:BQ25751

工具/软件:

尊敬的

我想使用 30V 作为充电功率输入。

BQ25751是一种充电管理集成降压/升压功能。  当输入电源为30个电压时、我认为它可以支持12V/24V 电池充电器。

与此不同、如果电池为12V、输入电压必须约为12V;如果电池为24V、输入 电压必须约为24V。 右?

希望我能很快得到你的答复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    Unknown 说:
    BQ25751是一种电荷管理集成式降压/升压功能。 因此、 当输入电源为30电压时、我认为它可以支持12V/24V 电池充电器。[/报价]

    是的、正确。

    此致、

    基督教。