This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:待机功能

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506713/ucc28180-standby-function

部件号:UCC28180

工具/软件:

在 d/s 中、它提供了一个带 BJT 的可选电路以实现待机使用。

您能否提供如何设计 N 型 BJT 电路、包括 BJT 的器件型号建议、Rb 和 Rbe 电阻值(MCU 的 Vstandby = 5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    图25中的标签"待机"不是固定电压;它表示一个信号(来自 MCU 的逻辑或来自其他电路的模拟)、该信号会激活 NPN 以下拉 VSENSE、并根据 MCU 或电路经编程可执行操作的任何条件将 UCC28180控制器置于待机模式。  

    "待机"信号的电压电平也是灵活的、不一定是固定的  、只要它足以在开关上进行偏置、并且偏置电阻器负责信号电流即可。  

    这个可选电路的实际设计微不足道、无需分步教程。 待机开关可以是 NPN (如所示)或 N 沟道 MOSFET、也有数十或数百个低成本小信号晶体管可供选择。   

    更重要的问题是确保待机信号源设计可靠、不易受到噪声干扰或不必要的逻辑条件的影响。  

    此致、
    Ulrich