This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825AEVM-126:1.5V 效率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825A, TPS62825AEVM-126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505880/tps62825aevm-126-1-5v-efficiency

器件型号:TPS62825AEVM-126
主题中讨论的其他器件:TPS62825A

工具/软件:

您好:

我正在使用 TPS62825AEVM-126测量1.5V 设计的效率、并计算出30mA 负载下的效率约为46%。 根据 TPS62825A 数据表、效率应略高于90%(使用图 8-7、Vin = 3.3V Vout = 1.2V)。 增大负载电流可以提高效率、但仍然与图8-7不一致。  

以下是我测量的结果。

Vin = 3.3V

IIN = 0.03A

VOUT = 1.524

IOUT = 0.03A

以下 是我对评估板所做的更改。

C6 = 10uF
C1 = 0.1uF
C5 = 10uF
R1 = 15.4k
R2 = 10K
C3 = 1200pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

     TPS6282xEVM-126采用 TPS6282xA 版本的器件、这是 FPWM 版本、始终在 FPWM 模式下开关。 如果您看到数据表第一页上的第一幅图、您将看到两条曲线、其中右侧曲线用于 FPWM 运行、左侧曲线用于在这两种模式下运行的器件、直到它们连接 FPWM 曲线、如下所示:

    即使在图8-7中、也没有提到该曲线适用于 F-PWM 器件、这意味着该曲线适用于汽车版本器件。 但您可以参考数据表中的图8-9、该图仅适用于 FPWM 器件:

    您可以根据此曲线估算、对于该低电流、FPWM 器件的效率应该很低。

    为了在低负载下实现高效率、建议使用数据表中的列表所述的自动(PSM/PWM)器件、如下所示:

    如果您已经在使用该器件的 Auto 版本、并且发现效率如此低、请告诉我们。

    此致、

    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 这会清除所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert、很高兴听到Slight smile

    此致