请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR38020 工具/软件:
您好:
我想通过为 LMR38020FSQDDARQ1 IC 的输入提供24V 电压来驱动3.3V 的输出、但我看到的输出电压约为1.6–1.7V。 我找不到电路中的反馈电阻器有任何问题。 电容器或电感器是否会出现问题? I 移除了电路输出端使用的钽电容、但输出电压仍保持在1.7V。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我想通过为 LMR38020FSQDDARQ1 IC 的输入提供24V 电压来驱动3.3V 的输出、但我看到的输出电压约为1.6–1.7V。 我找不到电路中的反馈电阻器有任何问题。 电容器或电感器是否会出现问题? I 移除了电路输出端使用的钽电容、但输出电压仍保持在1.7V。