This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020FSQDDARQ1输出电压

Guru**** 2509315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506634/lmr38020-lmr38020fsqddarq1-output-voltage

器件型号:LMR38020

工具/软件:

您好:

我想通过为 LMR38020FSQDDARQ1 IC 的输入提供24V 电压来驱动3.3V 的输出、但我看到的输出电压约为1.6–1.7V。 我找不到电路中的反馈电阻器有任何问题。 电容器或电感器是否会出现问题? I 移除了电路输出端使用的钽电容、但输出电压仍保持在1.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您将需要增加输出端电容、以确保 VOUT 较低时的稳定性。 在考虑直流偏置降额后、我建议使用至少80uF 的有效输出电容。

    此致、

    Niranjan