This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259541的 FLT 响应

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503529/tps2595-flt-response-for-tps259541

器件型号:TPS2595

工具/软件:

您好团队:

我的客户是使用 TPS2595EVM 评估 TPS259541。

测试电流限制功能时、即使 Vout 仍然为0V、FLT 也看起来会自动重试。

这是预料之中的吗? 您能解释一下为什么会出现这种周期性波形吗?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    我假设它们使用 EVM 的 U3通道。

    这看起来像是器件正在执行自动重试。 您能否确认测试条件。 他们是否执行热短路、然后长时间保持短?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    是的、客户正在使用 EVM 的 U3。

    下面是测试条件。  

    输入电压12V

    EN:3.3V (外部)

    FLT:1.8V (外部)

    客户使用了电子负载并将电流设置为高达2.2A。

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    这是预期行为。 在这里、一旦执行了热短路、就会保持短路、因此器件会执行自动重试、从而导致这种短时间行为唤醒。  

    我在短路测试条件下通过热短路+唤醒功能捕捉到了这一点。

    此致、
    Arush