This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:探讨在低电流下具有高效率的直流/直流转换器

Guru**** 2529960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS62840, LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502987/tps62745-regarding-dc-dc-converters-with-high-efficiency-at-low-current

器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件: TPS62840LMR43610

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑使用功率 IC 通过 4节串联电池输入微控制器

请介绍符合以下规格的直流/直流转换器:

  • 输入电压 :宽范围从3.3V 到7.0V
  • 输出电压 :2.9V 至3.0V (3.3V 也在考虑中)
    • 即使 Vin 降至3.4V、也必须保持输出
  • 输出电流 :20µA to 300µA
  • 燃油效率更高 :在微控制器待机时约90%( 20µA )(效率在数十 µA 也很重要)

所考虑的产品包含 TPS62840和 TPS62745、但均不符合输入电压规格。

另一个正在考虑的产品是 LTC3388-3 (ADI)。

请介绍除上述规格之外的符合上述规格的产品。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    WEBENCH 不支持 LMR43610和类似器件。 但是、可能可以使用具有低静态电流的器件。 能在20µA 左右确认效率吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    您能分享输入电压范围要求吗? 您提到上面的3.3V 至7V -是否正确?  

    如果它确实是3.3V 至7V、那么为什么提到 TPS62745在支持3.3V 至10V 时不满足 Vin 规格?  

    此致、

    Gautam