This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932EVM:无负载条件下的电流消耗

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504218/tps62932evm-current-consumption-in-no-load-condition

器件型号:TPS62932EVM

工具/软件:

尊敬的团队:  
我购买了该 EVM 用于实际用例验证。 但它会消耗比预期更多的电流。 请分享您对此的反馈。  
用例:在空载状态下需要低输入电流(小于10uA)。
测试设置:  
用例1:  
输入:7.4V
EN 引脚状态:高电平
FB 电压:0.8V
输出电压:0.9V (输出电流0A)
输入电流:108uA
用例2:  
输入:7.4V
EN 引脚状态:低电平
FB 电压:0V
输出电压:-
输入电流:86uA
您能告诉我、如何在空载条件下实现低于10uA 的电流?
提前感谢。  
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    条件如数据表中所述:  

    您能分享您的原理图吗?  

    此致、

    Gautam