This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25019:LM25019SD/NOPB

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495889/lm25019-lm25019sd-nopb

器件型号:LM25019
主题中讨论的其他器件:LM25017

工具/软件:

大家好。
我的工程使用 LM25019SD/NOPB。 原理图如下所示。 如果上电后后后端无负载功耗(移除 FB1、FB3和 FB5)、则芯片输入电压为24V、工作电流为19mA。 如果电流过大、是否有办法调整芯片功耗并减少电路?  

谢谢、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    该器件没有二极管仿真、整个过程都在 CCM 模式下工作。 因此、始终会从输入端获取一定量的电流。

    降低开关频率和增加电感器值应该可以得到一些改善、但我预计电流仍在 相同范围内。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    您能否推荐使用功耗极低的芯片来替代 LM25017? 最好采用引脚对引脚封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我的工程中使用的 LM25017设置为330KHz、但 SW 引脚的实际输出波形如下、频率错误、波形是间歇性的、请帮助分析原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    您可以同时探测 VOUT 和 FB 吗? 我想看到这些点的纹波、因此放大波形会有所帮助。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    对此有任何更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    我现在将关闭该线程、因为已经有一段时间了。 如有需要、请随时重新打开。

    此致、

    Niranjan