This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:适用于 VIN 线路的 LM5146-Q1-EVM12V MLCC

Guru**** 2530010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506555/lm5146-q1-evm12v-lm5146-q1-evm12v-mlcc-for-vin-line

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V

工具/软件:

它可能关心的对象。

关于 VIN 线的 C15 (0.1uF)和 R1 (2.2Ω)、

C15靠近 IC 放置、但在内层上通过细线连接。

有没有理由这样做? 另外、为什么需要 R1?它是否用作 LPF?

提前感谢您。   

此致。

铃木小太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kotaro  

    [引述 userid="577818" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506555/lm5146-q1-evm12v-lm5146-q1-evm12v-mlcc-for-vin-line

    C15靠近 IC 放置、但在内层上通过细线连接。

    [/报价]

    器件不会承载太多电流;它会在几 mA 内承载。 因此、不需要较粗的引线。  后面的电路进入输入电源路径、布线宽度应该足以承载高输入电流

     

    [引述 userid="577818" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506555/lm5146-q1-evm12v-lm5146-q1-evm12v-mlcc-for-vin-line

    有没有理由这样做? 另外、为什么需要 R1?它是否用作 LPF?

    [/报价]

    是的、将其添加用于滤波目的。

    希望这能回答您的问题。 如果需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare