This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:因 EEPPAR 错误而执行的故障操作

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505132/tps929240-q1-fault-actions-for-eeppar-error

器件型号:TPS929240-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 TPS929240-Q1、并且对 EEPPAR 故障有疑问。 数据表中的相关说明如下所示、如果存在内部修整错误、EEPPAR 标志将设置为1、那么 TPS929240-Q1的输出状态是什么、现在所有通道都关闭或没有操作? 您能帮我们回答一下吗? 谢谢!

此致、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 FLAG_EEPPAR 设置为1、无其他操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoguang、

    感谢您的答复! 如果器件处于 FS 模式、则无法知道  FLAG_EEPPAR、因为没有通信。  ERR 引脚是否 在 FS 或 NORMAL 模式下报告此故障?

    BR、

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 EER 引脚都不会报告此故障。 仅设置标志。