This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:当 VIN≈VBAT 时、BQ25756会产生蜂鸣噪声

Guru**** 2530020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501924/bq25756-bq25756-buzzing-noise-when-vin-vbat

器件型号:BQ25756
在第1条中讨论的其他部件:BQ25798

工具/软件:

您好:

我将 BQ25756用作4节串联充电器。 特别是当输入电压接近电池电压时、我会听到嗡嗡声。 当我使用示波器观察到这一点时、我会看到降压和升压侧自举电容器上的开关活动。 因此、我怀疑这个噪声是由降压级和升压级在输入和输出电压接近时同时尝试开关引起的。

我也在 EVM 上观察到了同样的问题。 尽管我附加的原理图显示了不同的电感器、但我实际上使用的是与 EVM 上相同的电感器。 MOSFET 和自举电容器与 EVM 上的相同。 您能帮我解决这个问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq25756_5F00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Umut、

    感谢您对此有耐心。 我们将在本周晚些时候再联系您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Umut、

    关于您的测试条件、我有几个问题需要问:

    • 该行为的输入和输出电压是多少?
    • 电池的充电电流是多少?
    • BQ25756输出是使用真实电池还是 CV 负载?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    • 当充电器进入 CV 阶段时、该问题变得更加明显。 输出电压为16.8V、当我在15V 至18V 之间改变输入电压时、可以听到噪声。
    • 充电电流设置为6A、但噪声在 CV 模式下当电流下降约1.5A 时开始、并持续到电池充满电。
    • 我正在为真实的电池充电。 我的4S 配置有两个不同的电池、我观察到两个电池有相同的噪音。

    除此之外、我还注意到另一个问题:

    • ITERM 值设置为400mA、但有时充电器会按预期终止充电过程、而其他时间不会继续充电。
    • 当充电电流降至400mA 附近时、它开始不稳定地波动。 例如、电流突然从400mA 上升到1.5-2A。 我认为这不是由电池引起的、因为这是一款经过多年测试的电池。 此外、当我使用不同的充电器或电源为同一电池充电时、我不会在 CV 阶段观察到这种波动。 我们之前使用 BQ25756开发了一款产品、并且在该设计中没有遇到这种问题。

    提前感谢您的支持。

    此致、

    Umut Öznar ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Umut、

    感谢您提供新信息

    [引述 userid="591974" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501924/bq25756-bq25756-buzzing-noise-when-vin-vbat/5775346 #5775346"]
    • 当充电器进入 CV 阶段时、该问题变得更加明显。 输出电压为16.8V、当我在15V 至18V 之间改变输入电压时、可以听到噪声。
    • 充电电流设置为6A、但噪声在 CV 模式下当电流下降约1.5A 时开始、并持续到电池充满电。
    [/报价]

    感谢您满足这些测试条件。

    [引述 userid="591974" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501924/bq25756-bq25756-buzzing-noise-when-vin-vbat/5775346 #5775346"]
    • ITERM 值设置为400mA、但有时充电器会按预期终止充电过程、而其他时间不会继续充电。
    • 当充电电流降至400mA 附近时、它开始不稳定地波动。 例如、电流突然从400mA 上升到1.5-2A。 我认为这不是由电池引起的、因为这是一款经过多年测试的电池。 此外、当我使用不同的充电器或电源为同一电池充电时、我不会在 CV 阶段观察到这种波动。 我们之前使用 BQ25756开发了一款产品、并且在该设计中没有遇到这种问题。
    [/报价]

    如果您设置 EN_PFM=0、此行为是否会改变? 当终止电流低于2A 时、我们建议设置 EN_PFM=0。 您还可以在 FSW 上使用外部时钟源来禁用 PFM。

    星期五是 TI 假日。 下周我将详细介绍一下。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    感谢您的支持。

    我将 ENFM 寄存器设置为0并继续测试。 我将继续测试并保持更新、直到收到您的回复。

    假期快乐!

    此致、

    Umut Öznar ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Umut、

    感谢您对此有耐心。

    我已经确认、BQ25756EVM 在 PFM 模式下确实会产生微弱的嗡嗡声。 我认为这不是零部件的问题。 您的系统能处理这种嗡嗡声吗?

    如果您不需要此噪声、则可以使用 BQ25798等器件。 BQ25798具有 Out-of-Audio 特性、可防止在 PFM 模式下出现可闻噪声。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、
    感谢您的答复。 BQ25798不适合我的应用、因此我将继续使用 BQ25756。 如果此噪音不会导致 IC 出现任何问题、那么对我来说也不是问题。
    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Umut Öznar ć