This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:设计计算器建议使用巨大的输出电容。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504590/tps25983-the-design-calculator-is-suggesting-an-enormous-output-capacitance

器件型号:TPS25983

工具/软件:

当输入为24V、最大持续电流为3A、峰值电流为6A 时、我在设计计算器中遇到了错误。  
RDL 约为11欧姆、而我的 Cout 在1F 时似乎真的很高。 我可以使用计算工具获得一些支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Harveish、

    此器件将无法同时支持1F 和11 Ω 负载的启动。 在启动期间、由于1F 电容、浪涌电流将非常高。 为了让我们希望有非常慢的启动速度、但问题是11欧姆也将具有大约2A 的连续电流、因此非常慢的启动也会失败。  

    这就是计算器显示误差的原因。  

    您能告诉我为什么或在哪里使用1F 帽吗?

    有关此问题的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368578/faq-tps25983-how-to-set-dvdt-cap-and-auto-retries-for-very-large-output-capacitor 

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我完成设计吗?
    24V 输入
    3A 持续电流
    7.2A 最大峰值电流
    .24V/ms 压摆率。

    我应该使用什么 Cout?
    如果使用外部 FET、是否应该并联一个电阻器以限制浪涌电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Harveish、

    您可以使用 47uF 等较小的电容器并使用0.5nF 或开路等小 dVdt 电容器。 这将允许在3A 持续负载下启动。

    另一个选择是保留电子保险丝输出端的电容器、但关闭负载、直到电子保险丝执行启动。 这可以使用 PG 信号作为负载器件的使能来完成。 这将允许您使用容值更大的电容器。

    通常、输出负载值由您的系统要求决定。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的帮助!  

    我保持 dV/dt 连接到 FET 栅极的开路正确吗? 或添加1nF? RG 为2 Ω。 对于更稳定的 PS、我们不希望更高的电容?  

    如果我没有将 NRETRY、NRETRY_DLY 和 ITIMER 用于任何用途、我是否可以使它们保持开路状态?

    您还能给我展示一下如何利用 PG 信号吗? 这是一个集电极开路信号;如何将其连接到使能端? 您还能有一个用于使能引脚的外部信号吗?  

    谢谢、

    收割机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Harveish、

    感谢您的耐心。  

    是否认为 dV/dt 连接到 FET 栅极的开路设置正确? 或添加1nF? RG 为2 Ω。 对于更稳定的 PS、我们不希望更高的电容?  [/报价]

    DVDT 引脚用于控制输出压摆率。 是的、它是器件的栅极、但有一些额外的电路来保持其电压。

    如果我没有将 NRETRY、NRetry_DLY 和 ITIMER 用于任何用途、我是否可以让它们保持打开状态?

    ITIMER 开路将导致最短消隐计时器持续时间。

    NRTRY 和 RTEY_DLY BOM 将取决于您的故障响应要求。 请参阅第7.3.8节

    您还能告诉我如何利用 PG 信号吗? 这是一个集电极开路信号;如何将其连接到使能端? 您还能有一个用于使能引脚的外部信号吗?  [/报价]

    是的、PG 可用作您的负载或系统中的下一级的使能端。 PG 为开漏引脚、最初会被拉至低电平、直到启动完成。 请参阅第7.3.6节

    此致、
    AG

    [/quote]