This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:两个并联开关以实现冗余

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506130/tps25946-two-switches-in-parallel-for-redundancy

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件: TPS25981

工具/软件:

能否并联使用两个 TPS25946开关、且 EN/UVLO、OVLO、ITIMER、dVdt、ILM 和 PGTH 具有相同的设置?

我们打算通过此开关连接我们系统的主电池。 我们的充电和放电电流始终小于5.5A、因此单个器件就足够了;我们不打算增加最大电流容量。 但是、如果开关断开时、这种配置会导致严重的单点故障。 为了解决这个问题、我们考虑了使用两个并联器件。 很遗憾、我无法在数据表或这些论坛中找到有关此配置的任何信息。

这是两个 并联开关设置的当前配置:

(ITIMER、dVdt 和 ILM 引脚的值仍待定)

此致、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    是的、可以使用两个并联的器件来获得较低的 Ron、还可在发生任何故障时提供额外的路径。 TPS25981属于同一器件系列。 我们在其数据表中提供了并联配置。 如果您也可以查看、将会很有帮助。

    在这里、第一个电子保险丝不会同时启动这两个电子保险丝、而是启动第二个电子保险丝、然后使用第二个电子保险丝的 PG、负载会导通。 当负载大于单个电子保险丝功能时、这一点很重要。 在您的情况下、原理图也能正常工作。 如果负载无法处理非常高的电流、您必须仔细选择 ILIM。  

    此致、
    Arush