This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:extVCC 行为

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506192/tps55289-extvcc-behavior

器件型号:TPS55289

工具/软件:

 团队、

当 Vin 降至0V 以下时、客户希望使用 extVCC 保持 I2C 配置。 它似乎不像这样工作、客户丢失了 I2C 配置:您能否确认这是预期行为? 基本上、外部 Vcc 不允许 TPS 保持 I2C 配置、而 Vin 降至3V 以下、这只是为了降低芯片内部的功率耗散?

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    是的、您是对的。

    当 Vin 低于 UVLO 阈值时、即使 EXVTCC 导通、IC 也会关断。 EXTVCC 仅用于降低内部 LDO 功耗。

    客户可以将 OE 设为0以禁用输出、并且 I2C 配置也激活。

    BRS、

    布莱斯