This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92629-Q1:接地故障模式

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505296/tps92629-q1-ground-fault-mode

器件型号:TPS92629-Q1

工具/软件:

您好、

我想了解 TPS92629QDGNRQ1在接地故障模式下的运行情况。
在接地故障模式下、电流限制为 I (Retry)。 如果将 EN 引脚从 ON 控制到 OFF、那么设定的电流是否会再次流动?
如果数据表中有描述、请告知收件人。

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、

    我们认为将会发生的情况如下所示:

    在接地短路情况下切换 EN 后、IC 将首先尝试运行设定的电流值、然后将其限制为 IRETRY (我们要确认的是它们将首先尝试运行设定值还是从头开始限制电流。)

    此致、
    胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaru:

    否、当处于故障状态时、它应该始终为低电平。 您可以根据 EVM 板轻松进行测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    那么、在切换 EN 后、故障不会被清除。 这是因为当 EN 接通时、它将首先检查输出是否处于短路状态?

    以下是我对上一张图片所做的修改;让我们知道它是否正确理解(当前是否甚至达到 IRETRY?):

    胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaru:

    很抱歉造成误解。 EN/PWM 可以用作使能功能或 PWM 功能。

    如果它用作使能功能、那么当您重新切换 EN 时、器件将释放 FLT 引脚并重新检测故障、FLT 将被拉至故障电压电平。 对于输出电流、当 FLT 被释放时、电流将是设定值、然后限制为低值 IRETRY。

    但是、如果您通过 EN/PWM 引脚在 PWM 模式下运行、FLT 将始终处于故障电压状态、并且输出电流将为低电平、直到故障消除。 谢谢!