This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495028/tlv61048-tlv61048

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件: TLV61047

工具/软件:

尊敬的 TI-Team、

我使用 TLV61048DBVR 焊接了两个相同的原型。 所有组件都相同(在两个原型上)。

问题是、在一个 PCB 上输出电压正确(~6.05V)、而在另一个 PCB 上输出电压~5.6V (不正确)。

这可能是什么原因?

我希望,你可以帮助我。

谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    如果没有任何问题、则不应发生这种情况。 您能否仔细检查 R38和 R42的值是否正确?

    您的输入电压是多少?

    此致、

    施鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的回答。 物有所值。 我的意思是电阻器现在的容差为1%。 这是否不准确? 这是否会使电压降低0.4V?

    祝好、Djordje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    如果手动焊接电路板、则可能选择了错误的电阻器。 您能否更改新电阻器、或者可以在上电时测量 FB 电压来进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    电阻器正确。 FB 电压为0.743V。

    最好的应届毕业生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    典型的 FB 电压应为0.8V、因此我认为器件已损坏、请更改 IC。 注意 VIN 和 EN 引脚的最大电压为6V、不要超过该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我稍后再试。 V_IN 电压为最大值 4.2V 和 EN 电压为3.2-3.3V。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    你是对的。 IC 已损坏、但我不知道如何操作。 感谢您的支持、我需要调查原因、因为最大输入电压是锂离子电池(最大为4.2V)。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    还有一个关于输出信号质量的问题。

    • 第一个图片输出信号-空载(输出电容器:100uF 电解电容器、10uF MLCC 和1uF MLCC)

    1.

    • 第二个图片输出信号-空载(输出电容器:10uF MLCC 和1uF MLCC

    问题:如果没有额外的100uF 电解电容器、则电压纹波远高于其他电解电容器的电压纹波。 第一张图片的问题是、在这种情况下、输出信号会产生可闻且可闻的噪声。 这不是很大声、但最好将其消除。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    TLV61048的轻负载行为就是这样。 您可以尝试添加一个与 R38并联的10-100pF 电容器来改善这一点。 您可以尝试从10pF 开始。 或者、如果 TLV61047能够满足您的要求、那么该器件的轻负载纹波性能会好得多。

    此致、

    施鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我使用连接到 R38的并联电容器进行了尝试。 10pF 的声音保持不变、100pF 的声音会变大。

    可能有任何其他建议、不使用 TLV61047?

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    您能否分享并联电容器前后的 SW 波形? 如果在 R38上并联电容器、一次的脉冲数应更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我稍后会尝试并向您报告。 这种动听的声音只能在低输出负载下耳听。 但我会向您报告。

    感谢你的帮助。

    BR、DG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:  

    随附、您可以找到仅 R38和 R38 || 10pF 之间的比较。

    除了脉冲数量外、我看不到很大的区别。

    或许是采用较低/较高电阻器的反馈电路?

    最好的应届毕业生、DG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于100pF、每个时间的脉冲数为3。 所以它变低了、但声音是可以听的(100pF 的声音比10pF 的声音更响亮)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    您可以调整阻值更高的反馈电阻器、或将电容器增加到220p 甚至470p。 目标是每次产生一个脉冲。 但在此之前、该器件可能会变得不稳定、这取决于电容器的 ESR。 您可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    谢谢、我会尝试一下。 您还能告诉我、改善热管理的理想方法是什么?  

    对于这种操作、我需要大约600mA 的输出电流。 输入电压:3V 至4.2V、输出电压= 6V。

    当我在大约1h 工作后测量温度时、IC 和二极管的温度约为78°C。 这是一个有点偏高的权利?

    有关 TS 引脚的第二个问题:电池组设计为使用 NTC 来应对45°C 过充温度。 如果温度在工作模式期间达到45°C、而不是充电、就会发生什么情况。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    温度正常、器件结温可以达到125°C。 通常、二极管也可以到达 125°C。 为了提高热性能、您可以移除 R41以将 Fsw 设置为600kHz。

    你的第二个问题不是我的一部分,你需要问别人。

    此致、

    施鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的信息、

    我会尝试使用较低的 SW 频率。 是否有任何图显示输出电流效率超过500mA?

    第二个问题是我自己回答的、我通过45°C 加热了电池、器件会根据需要运行Slight smile

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该温度是否会对器件的寿命产生很大影响、或者此 IC 的这种通常是例外温度(如果它在30°C 或80°C 上工作、则大致没有差异)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    我这边没有更多的效率数据。 结温低于125°C 时、器件寿命正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    好的、谢谢。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我在没有移除 R41的情况下尝试了相同的测量。 温度大致相同、可能降低2 -3°C、但没有显著提高。

    不管怎样,如果它不降低寿命时间,它不重要。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    同样、与220pF 并联时、也会出现声音。 现在、我使用调整后的反馈电阻进行尝试。 也许 MLCC 电容器不是这种电路的最佳选择?

    BR、DG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DG:

    声音来自 MLCC、因此如果您可以在没有 MLCC 的情况下接受纹波、则问题将得到解决。 最佳解决方案是更改为 TLV61047、它一次将是一个脉冲、导致 MLCC 上的电压纹波更小、因此噪声会更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    电压纹波太高(在较小的负载下超过1V)。 您是否对此 IC 的 EMC 行为有任何体验、尤其是在我们移除 MLCC 且纹波电压较高的情况下? 说实话、现在更改 IC 有点困难、因为它是另一个封装和固定。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试移除 MLCC、并焊接成电解电容器。 声音就在那里。 很奇怪、我不知道它来自哪里。

    谨致问候、总经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、我建议您先找到噪声源。 请检查它是否来自电感器。 甚至来自电路板上的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、声音来自 IC 及其电路元件。 如果电感器是噪声源、我会进行检查。

    BR、DG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的