This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171EVM-BIDIR:输出电压设置

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506008/lm5171evm-bidir-output-voltage-setting

器件型号:LM5171EVM-BIDIR

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估 LM5171EVM、想知道如何修改电路板、以更改输出电压设置。(例如、12V 降压输出和24V 升压输出)

您能帮助解答客户应修改 EVM 的哪个器件来 设置 不同的输出电压吗?

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    建议修改 R79和 R80来更改设定电压。

    可以使用 LM5171-CALC 来计算该值。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的答复。 我相信 R79和 R80在计算器中是 RFBB、但在我输入高压/低压端口电压时没有显示任何建议。

    您能告诉我如何使用这个计算器来计算这个值吗?

    此致、

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    请更改"Selected RFBB"单元格、直到"Recommended RFBT"单元格与原理图中使用的 RFBT 匹配。

    此致、

    Feng