This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 BQ76952中 OTC 触发条件的说明

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503197/bq76952-clarification-on-otc-trigger-conditions-in-bq76952

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在对 BQ76952保护特性进行功能验证、特别关注充电期间过热(OTC)保护行为。

根据[技术参考手册]、OTC 保护旨在在电芯温度达到或超过可编程 TOTC 阈值时触发警报。 在延迟(OTC_DLY)后、预计会引起故障、如果启用了自主 FET 控制、则相应地关断 CHG FET。

然而、在测试过程中、我观察到以下情况:

都是如此 空闲 放电 充电 、只要电芯温度超过配置的 OTC 阈值、该器件就会触发 OTC 保护(先发出警报、然后在延迟后发生故障)。

这种行为导致了我的困惑、因为我最初了解 OTC 只会激活且被视为有效 电池处于充电状态时的功耗 (即存在充电电流)、同样、OTD 保护仅在放电期间相关。

我的关键问题是:

  1. 这种观察到的行为是否为预期行为且正确—即使在电池处于活动状态时、OTC 也可以触发 未处于充电状态 (例如怠速或放电)?
  2. 在确定是应用 OTC 还是 OTD 保护时、BQ76952是否在内部检查电池电流方向/状态(即充电与放电)?
  3. 或者是 OTC 和 OTD 保护 仅基于温度阈值 和独立触发故障、而不管实际系统运行状态如何?

在当前配置中:

  • TOTC 设置为40°C
  • OTC_DLY 设置为2秒
  • 恢复是在35°C 上配置的

此外、我们还确保为 OTC 启用了 CHG FET 保护Settings:Protection:CHG FET Protections B[OTC]

如果您能确认当前实施的保护逻辑是否按预期运行、并阐明电流方向是否在 OTC/OTD 评估中发挥任何作用、我将不胜感激。

提前感谢您的支持。

此致、

DRALUU

   e2e.ti.com/.../all.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Draluu、

    Unknown 说:
    这种观察到的行为是否符合预期和正确—即使在电池供电时 OTC 也可以触发 未处于充电状态 (例如空闲或放电)?

    没错。

    Unknown 说:
    ]在确定是应用 OTC 还是 OTD 保护时、BQ76952是否在内部检查电池电流方向/状态(即充电与放电)?

    编号

    Unknown 说:
    或者是 OTC 和 OTD 保护 仅基于温度阈值 、并独立触发故障、而不管实际系统运行状态如何?

    没错。 这些保护仅基于温度。 例如、对于 OTC、这意味着如果温度达到足够高、则不允许充电。 在 OTD 中、这意味着如果温度达到足够高、则不允许放电。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    非常感谢您的详细说明。

    您的回答澄清了我对 OTC 保护行为的困惑。 现在我知道 OTC 和 OTD 保护完全基于温度阈值、并且与电池的充电或放电状态无关运行。

    这些信息对我们的验证过程和系统设计非常有用。

    我非常感谢您的支持和及时答复。

    此致、
    Draluu