This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:我正在使用具有两个 BQ25798的 TPS25751 USB-C PD 控制器、SYS 引脚连接至 TPS2121、以在 BQ25798 SYS 引脚和适配器之间进行选择。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, TPS55288, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506114/bq25798-i-am-using-tps25751-usb-c-pd-controller-with-two-bq25798-sys-pin-goes-to-tps2121-to-choose-between-bq25798-sys-pin-and-adapter

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS55288、TPS25751、 TPS2121

工具/软件:

我将使用 TPS25751控制器和两个 BQ25798充电器以及 TPS2121 (用于多路复用电源)为系统供电。 此外、我采用 TPS55288来调节电压。

我对以下内容是否正确?

1.从 USB-C VBUS 连接到 TPS25751 VBUS?  

2.从 USB-C 的同一 VBUS、它应作为 TPS55288的 VIN 和 TPS55288的 VOUT 连接到 BQ25798的 VBUS 引脚?

如下所示:USB C VBUS > TPS55288/TPS25751 VBUS > TPS55288 VIN > TPS55288 VOUT > BQ25798 VBUS?  

3.如果我使用两个 BQ25798和单个 TPS25751、如何实现 BQ25798的 USB 数据线(D+和 D-)? 我是将它们悬空还是使用它们? 即 TPS25751可以提供哪些功能?

4、我将使用两个2s1p 电池组和两个 BQ25798进行单独处理、这两个充电器的 SYS 引脚将连接至 TPS2121的输入引脚、然后再添加一个 TPS2121以连接至适配器。 您能否说明当 SYS 引脚在 TPS2121之一中用作 IN1/2和适配器的另一个输入时是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cid:

    我建议在 https://www.ti.com/tool/TPS25751和 BQ25798的 USB-PD-CHG-EVM -01位置查看参考设计

    关于1、是。

    关于2、我不建议将 TPS55288直接连接到 USB-C VBUS。  TPS55288应连接到 TPS25751的输出端。  USB-C 端口然后是 TPS25751、需要其他 IC 才能从 USB-C 端口获得最大输出功率。  我将向 TPS 团队提出他们的确认和其他想法。

    关于3、由于两个 BQ25798 IC 具有相同的 I2C 地址、您是否希望 TPS25751固件同时配置两个 BQ25798 I2C 寄存器设置。  我们尚未测试该配置。  如果您未使用传统 USB BC1.2适配器且仅使用 USB-C、则可以将 BQ25798 D+/D-线路保持悬空。  

    关于4、我不理解这里的目的。  您是否尝试使用三二极管或 SYS1、SYS2和输出输入适配器?  如果是、那么顶部 TPS2121的输出不需要作为底部 TPS2121的输入吗?  只要两个 BQ SYS 引脚从未连接在一起、BQ25798应该能够正常工作。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cid:  

    正如 Jeff 提到的、TPS55288应连接到 PD 控制器的输出端 PPHV。 在此处的 PD 和 BQ 之间添加直流/直流转换器的目的是什么? 通常、PD PPHV 直接连接到 BQ 输入。  

    此致、  

    Aya Khedr