This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767D3:Rθ 参数

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505980/tps767d3-r-parameters

器件型号:TPS767D3

工具/软件:

尊敬的团队:

客户需要 Rθ 参数来进行设计、我检查了数据表中没有提供该参数、您能帮忙检查一下吗? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户输入电压为12V、输出3.3V/0.374A 和1.5V/0.084A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    该器件的 Rθ 参数如下:

    空气流量(CFM) (°C/W)
    0 27.78
    250 19.74

    您可以通过公式 Tj = Ta +  x Pd 来获得这些值。 在此处、Ta =环境温度(单位 为°C)、Tj =器件的结温 (单位为°C)、Pd =功率耗散(单位为 W)

    表中每种情况下、Tj 的最大 Pd 值相同、因为器件会进入热保护状态、然后由于 Tj 接近最高结温(125°C)。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    该器件的 Rθ 参数如下:

    空气流量(CFM) (°C/W)
    0 27.78
    250 19.74

    您可以通过公式 Tj = Ta +  x Pd 来获得这些值。 在此处、Ta =环境温度(单位 为°C)、Tj =器件的结温 (单位为°C)、Pd =功率耗散(单位为 W)

    表中每种情况下、Tj 的最大 Pd 值相同、因为器件会进入热保护状态、然后由于 Tj 接近最高结温(125°C)。

    此致

    Ishaan