主题: TLC5941中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户对 TLC5941-Q1的咨询。
(问题)
我正在为 Vcc 输入3.3V 电压、但在断电时、3.3V 电压会逐渐下降。
如果在3.3V (=Vcc)低于1V 时重新打开电源、则某些 LED 可能无法显示。
当 Vcc 完全降至0V 时、不会出现此症状。
是否有可能出现上述现象?
另外、如果关于电源电压有任何要点、敬请告知。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户对 TLC5941-Q1的咨询。
(问题)
我正在为 Vcc 输入3.3V 电压、但在断电时、3.3V 电压会逐渐下降。
如果在3.3V (=Vcc)低于1V 时重新打开电源、则某些 LED 可能无法显示。
当 Vcc 完全降至0V 时、不会出现此症状。
是否有可能出现上述现象?
另外、如果关于电源电压有任何要点、敬请告知。
此致、
感谢您的答复。
我的客户正在继续调查此问题、并已更新我的状态。
首先、该系统具有一个 LED 驱动器和一个向其发送数据的 CPU。
两者均由相同的3.3V 供电。
情况是当 LED 驱动器与 CPU 通信时、3.3V 电压下降并且 CPU 复位。
之后、当3.3V 电压恢复正常且通信恢复时、LED 可能无法正确显示。
(问题)
根据客户的进一步考虑、我将修改我的原始问题。
如果与 LED 驱动器的通信在中间中断、即使恢复通信、显示屏也可能无法正常工作吗?
如果发生这种情况、除非其电源在一段时间内关闭(=0V)、否则 LED 驱动器是否不会恢复正常?
此致、
由于这是一种特殊情况、是否有任何其他因素会影响这种情况?
由于这是一种特殊情况、我们无法保证在此基础上正常运行。 因此、我们建议进行这些调查以获取 更多信息。 实际上、如果以较短的间隔重新供电、则可以避免。 这将是最好的。
此致、
Suchen