This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:关于 Vcc

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1, TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503680/tlc5941-q1-about-vcc

器件型号:TLC5941-Q1
主题: TLC5941中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户对 TLC5941-Q1的咨询。
(问题)
我正在为 Vcc 输入3.3V 电压、但在断电时、3.3V 电压会逐渐下降。
如果在3.3V (=Vcc)低于1V 时重新打开电源、则某些 LED 可能无法显示。
当 Vcc 完全降至0V 时、不会出现此症状。
是否有可能出现上述现象?
另外、如果关于电源电压有任何要点、敬请告知。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    如果在器件重新通电后出现不必要的 LED 显示、则器件似乎未完全复位。 我们应该避免这种现象。

    请告知我通信发生的时间。 VCC 下降或上升时是否存在通信? 如果 VCC 重新通电后某些 LED 可能不显示、主机是否会再次发送所有命令?

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将与我的客户核实通信的时间。
    此外、如果器件未复位、请告知我 Vcc 是否有任何要求。
    数据表未提及任何有关 Vcc UVLO 等的信息
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    TLC5941没有 UVLO 等此类功能。 因此、我们应保证彻底上电或重新上电、以避免出现任何意外行为。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我的客户正在继续调查此问题、并已更新我的状态。
    首先、该系统具有一个 LED 驱动器和一个向其发送数据的 CPU。
    两者均由相同的3.3V 供电。
    情况是当 LED 驱动器与 CPU 通信时、3.3V 电压下降并且 CPU 复位。
    之后、当3.3V 电压恢复正常且通信恢复时、LED 可能无法正确显示。
    (问题)
    根据客户的进一步考虑、我将修改我的原始问题。
    如果与 LED 驱动器的通信在中间中断、即使恢复通信、显示屏也可能无法正常工作吗?
    如果发生这种情况、除非其电源在一段时间内关闭(=0V)、否则 LED 驱动器是否不会恢复正常?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    理论上、即使重新加电不完全、如果 CPU 在通信恢复后向 LED 驱动器发送完整的命令、LED 驱动器也将正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    LED 不能正常工作是否有任何原因?
    如果您需要任何其他信息、请告知我。
    我将与我的客户核实。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否检查了通信详细信息? 第一件事是保证在通信恢复后正确写入驱动程序的数据。

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我从我的客户那里获得了更多信息。
    通信期间、如果 XLAT 为 H、CPU 将复位、端口进入 Hi-Z、XLAT 将缓慢下降、从而导致故障。
    如果器件随后以 Vcc=0V 重新启动不到100ms、则器件会异常运行。
    我们希望就上述行为发表任何意见。
    在随附的图中、红色表示 XLAT、浅蓝色表示 SCLK、黄色表示 Vcc。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    这是一个非常特殊的情况,当芯片重新供电的时间间隔很短。

    1.为 XLAT 提供放电路径。  请在 XLAT 上添加一个下拉电阻器来查看任何改善情况。

    2.如果芯片工作异常,请同时检查 XERR 状态。

    3.客户是否检查了数据位的详细信息? 所有直流数据和灰度数据都连续写入 LED 驱动器?

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我也非常感谢您提供的有关检查内容的信息。
    我会与我的顾客确认你提到的三点。
    只是为了确认、根据我们目前掌握的信息、是否可以说 XLAT 的行为导致了异常操作?
    由于这是一种特殊情况、是否还有其他因素会促成这种情况?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这是一种特殊情况、是否有任何其他因素会影响这种情况?

    由于这是一种特殊情况、我们无法保证在此基础上正常运行。 因此、我们建议进行这些调查以获取 更多信息。 实际上、如果以较短的间隔重新供电、则可以避免。 这将是最好的。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我的客户向 XLAT 添加了一个下拉电阻器、并确认没有发生异常操作。
    因此、该线程将被关闭。
    感谢您的答复。
    最好的摄政