主题中讨论的其他器件: BQ25185、 TPS63020
工具/软件:
大家好、
我一直在开发一个网关、该网关应该基于太阳能电池板充电来工作。
我一直在不同的 IC 之间切换、我的最新设计是使用 BQ24075。 我还不能完全测试它,但到目前为止,它似乎是正常的工作。 我计划本周进行深度循环、但到目前为止、原理图如下所示:
我将使用 AP63205WU 降压转换器将太阳能电池板的输入电压调节至5V、然后将其提供给 BQ24075。 我已经注意到、我可能应该将其连接到 VOUT_BAT、而不是将 BQ_EN2连接到+5V。 但除此之外、还有其他弹出的内容吗?
即使未连接电池、nCHG 也会变为低电平。 但是、通过 SWING SW1激活 SYSOFF 会再次变为高电平。 这是预期行为吗? 我使用一个4.7uF 电容器旁路 BAT 引脚。
最后一个问题是、 BQ24075不会保护电池吗? 我仍然需要使用 OVP 和 UVP IC、对吗?
提前感谢、
此致、
Fernando Fontes