This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79600-Q1的最大链数

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506216/bq79616-q1-maximum-chain-count-with-bq79600-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616BQ79600-Q1

工具/软件:

使用 BQ-79600-Q1时可以链接多少个器件?
我知道、由于每个 BQ79616-Q1的器件地址为8位、因此该器件最多可支持255个器件。 但在一些论坛帖子中 ,它提到:
"我们的每个 BQ79616最多可管理16个电池(最高80V)。 借助我们的 EVM、您最多可以 将35个 BQ79616EVM 模块堆叠在一起、这样最多能够管理560节串联电池。"

  • 出现该限制的原因是什么、这是否仅适用于 TI 的 EVM 板?
  • 为大型链条设计电路板时、需要考虑哪些因素?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    每个 BQ79616-Q1器件的器件地址为6位、因此最多支持64个器件。 前一篇论坛文章仅讨论 EVM 堆栈大小。

    未来注意事项:
    对于 BQ79616-Q1和 BQ79616EVM、如果使用 BQ79600-Q1等桥接器件、器件限制(分别为64和35)将减少1、因为它会使用器件地址0x00。
    此外、还建议使用冗余环形架构来防止器件之间的电缆断裂、尤其是在链较长时。 如需了解更多相关信息、请参阅 BQ79616-Q1数据表。