This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:TPS1HC30-Q1在3.3V VBB 下的行为–对扩展电压运行的说明

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505440/tps1hc30-q1-tps1hc30-q1-behavior-at-3-3v-vbb-clarification-on-extended-voltage-operation

器件型号:TPS1HC30-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我在电源电压(VBB)为3.3V 的设计中使用 TPS1HC30-Q1。 我知道、该器件列出了2.6V 至28V 的扩展电源电压范围、并且在该范围内"完全正常运行并受到保护"、但可能存在 RON、电流检测精度和时序等参数偏差。

不过、在我的测试中是器件 在3.3V 时不导通高侧输出 。 它只有在 VBB 达到时才会开始正常工作 3.5V 或更高

我想确认:

  1. 是预期的高侧开关 在3.3V 时不会导通 是否由于欠压锁定阈值(UVLO 通常上升至3.5V)?

  2. 如果是、"全功能"在扩展范围内究竟意味着什么? 在任何特定条件下、开关输出仍可在3.3V 电压下工作吗?

  3. 我是否需要更改原理图中的任何内容才能使用3.3V?

提前感谢您的澄清!

此致、
[ OH ]