This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:关于 SLUA707参考设计中断路器的阐释

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499342/bq76925-clarification-on-circuit-breakers-in-slua707-reference-design

器件型号:BQ76925

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 SLUA707 ("基于 bq76925 + MSP430G2x2"的3至6节电池电池管理系统)作为参考、开发一个定制电池管理设计。 在查看应用手册中的原理图时、我注意到、各种元件被标记为 CB1、CB2、...、CB10等 标记为"断路器"、但文档中未作进一步描述。

请您澄清一下:

  1. 这些 CBx 元件在参考设计中的作用是什么?

  2. 它们是物理断路器的占位符、还是测试/调试点的符号表示(如果是、我是否可以使用0欧姆电阻器)?

  3. 这些断路器是否有用于保护或系统隔离目的的推荐器件型号或实现指南?

  4. 我是否应该将这些 CB 组件包含在我自己的设计中、如果是、在什么用例条件下?

了解这些 CBx 组件的角色和选择标准将帮助我设计更安全、更强大的 BMS 系统。

提前感谢您的支持!

此致、
Prashant Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    创建这些设计的人员已不再在公司工作。 我认为它们起到了跳线的作用。 因此、我建议在这里使用0欧姆电阻。

    我不相信你需要这些。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的澄清,只是另一个小的疑问,如果你能澄清这将是有帮助的。

    根据我可以理解、数据表中的第一个图像将电池包的最末端接地、然后接地端连接到 Rsen。但在应用手册中、作为最负端的 VC0似乎不连接到这里的 GND、因此在这种情况下、BATT-不会连接到 VC0。

    您能解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    BAT-将始终连接到 VC0。 因此、即使它不在电路板上、也会有两根电缆从 BAT-端子连接到 BATT-和 VC0。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的澄清。

    但是、本应用手册提到 BOM 和布局设计等支持文档时、我在任何地方都找不到这些文档。 它们是否不再可用?或者是否存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    您可以在 EVM 用户指南中查看 BOM/布局。 但是、我看到过去已分享过 Gerber 股票:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/190482/bq76925evm-gerber-files-available 

    此致、

    Luis Hernandez Salomon