This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:放电期间发生自动关断

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502798/bq76952-auto-shutdown-happening-during-discharge

器件型号:BQ76952

工具/软件:

当将电池包从 SHUTDOWN 模式唤醒时、我们注意到、如果没有通信、即使施加了放电电流、PA 也会重新进入 SHUTDOWN 模式(测试的内容为2.8A)。 我们能够按以下时序复制此结果:

  1. 对电源应用33.6V、0.05A 设置
  2. 打开电源2秒钟、然后关闭
  3. 打开设置为2.8A 的附加电子负载
  4. 确认正在消耗电流
  5. 确认放电开始后约1分钟、电池电压降至0V

我们在8s1p 电池包中使用 BQ76952、关断设置如下:

  • 关断电芯电压:2700mV
  • 关闭电池组电压:21600mV
  • 低 V SHUTDOWN 延迟:1s
  • 关断温度:85°C
  • 关断温度延迟:5S
  • FET 关断延迟:1s (4*0.25s)
  • 关闭命令延迟:0.25s
  • 自动关机时间:1分钟
  • RAM 故障关断时间:1s

我们还提供了其他相关设置:

  • 睡眠电流:20mA
  • TS2配置:热敏电阻(用于 FET 测量)

根据 TRM、放电电流高于睡眠电流阈值时、应该会阻止 BMS 恢复关断状态。 这里还缺少其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    如果将 TS2用作热敏电阻、则该器件不打算进入 SHUTDOWN 模式。 如果您希望器件进入 SHUTDOWN 模式、TS2引脚应保持悬空、否则当启动关断序列时、它将卡在软关断状态。  

    当电池包重新进入 SHUTDOWN 模式时、REG18电压的测量值是否为0V?  

    有关关断和软关断的更多信息、请点击此处:

    1) 关断常见问题解答
    2) 软关断常见问题解答


    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:感谢您提供的信息。

    探测 REG18引脚时显示其测量值为1.8V、这意味着电池包处于软关断状态。 不过、我在"软关断"常见问题解答中提到、除非执行软复位、否则无法退出软关断状态。 我们从未执行过软复位(我们的电池包被封闭、因此无法访问该引脚)、但我们的电池包由于某种原因而离开了关断条件。 您能否提供有关退出软关断的方式的更多信息?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    退出软关断的另一种方法是允许器件关断、然后再次将其唤醒。

    上面分享的常见问题解答提供了有关软关断的所有已知详细信息。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    如果只能通过软复位或完全关断来退出软关断模式、则我们的电池包必须进入某种其他模式。 我们已经看到、电池包能够在接收到唤醒电荷后完全正常运行并通过 I2C 进行通信。 我们是否正在进入另一种可能的模式?

    谢谢、

    - Matt Zilvetti