This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:电压校准误差

Guru**** 2386490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501565/bq76942evm-voltage-calibration-error

器件型号:BQ76942EVM
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 您好:

我尝试在76942EVM 上运行电压校准、得到左下角的 MAC 错误。 您能帮助我清除这个错误吗?  我查阅了有关 bqstudio 电压校准的应用手册来解释该错误、但找不到任何更深入说明的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wlliam、

    我注意到您没有将电芯连接到 VC10 - VC9。 您应该在这里连接一个真实的电池。

    关于 GUI 校准、您可能需要填充其他电芯电压、至少使用虚拟值。

    但是、我已经看到、GUI 校准页面可能并不是最可靠的。 通常、对于校准、我建议遵循中所示的步骤  BQ769x2校准和 OTP 编程指南。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:76942EVM 在 VC10-VC9位置没有单元格的情况下工作。 在该位置没有单元格会有什么风险? 我会尝试你的链接,看看我是否能让它正常工作.  

    MAC 错误如何? 这是由于其他电芯未填充虚拟值造成的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    电芯平衡由此输入供电、我记得一些客户报告了在未组装电芯时某些特性存在奇怪的情况。  

    MAC 错误如何? 这是由于其他电芯未填充虚拟值造成的吗?  [/报价]

    我记得这更多是 GUI 和器件之间通信出错的情况。 很难确切地说为什么它在这里发生。

    但是、我不建议使用此页面进行校准、这并不是最可靠的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon