This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:这是在 LTspice 中使用 BQ769x2仿真外部电芯平衡的正确方法吗?

Guru**** 2591150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505265/bq76952-is-this-the-correct-way-to-simulate-external-cell-balancing-with-bq769x2-in-ltspice

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我正在进行仿真 外部被动电池平衡 通信 BQ769x2 AFE 指定 LTspice 。 我已经使用设置电路 外部 N-MOSFET 和泄放电阻器。

我附了一个 LTspice 原理图的屏幕截图 —请确认是否是 模拟外部电芯均衡的正确方法 与 AFE 通信?

是否建议使用任何特定建模技术、节点参考或行为模型来准确反映 BQ769x2如何驱动外部 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle、

    没关系。 但通常在仿真时、我们会一次使用一个非相邻的电芯。 因此,无论是所有赔率或所有 eves。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon