This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关断启动条件:Vstartup

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494458/bq40z50-r2-shutdown-startup-conditon-vstartup

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

您好:

我目前查看的是  BQ40Z50-R2的技术参考手册(第50页)、特别是 从关断模式退出的行为、"PACK 引脚上的电压> Vstartup"

在本节之外、我没有看到本参考手册中对"Vstartup"的任何提及、也没有看到它显示在此器件的数据表中。

如果我错过了一些明显的东西、我会感到尴尬、但我需要知道此芯片从关断状态唤醒的条件才能继续开发。 如有任何帮助、将不胜感激

谢谢您、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    这一趋势已经确定、将立即得到答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    Vstartup 阈值可在数据表中找到。 很抱歉给您带来不便:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

     

    这对我来说是有道理的、但我有点困惑、因为它似乎与技术参考手册不一致:

    在这里、关断电压是介于1.75V 和32.767V 之间的可设置量、其中数据表的 Vshutdown 最大值为2.2V

    ——

    我猜这意味着、Vshutdown 是可设置的数量、与数据表中称为 Vshutdown 的数量相对应吗? 并且 Vshuttown+= Vshutown-+ VHys、VHys 的恒定值设置为250mV?

    这是对该信息的正确解释吗?

    如中所示-如果我将 Vshutdown 设置为6000mV、当 VPack 为6250mV 时、BMS 将唤醒退出关断模式?

    再次感谢您的答复、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    技术参考手册中的关断电压参考完全基于电池组电压、数据表中的电压关断电压参考仅由 IC 自行提供。  

    谢谢您、
    Alan