This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65214:建议使用合适的 PMIC、其中包含 RTC 并支持固定周期中断功能。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505594/tps65214-suggest-a-suitable-pmic-incorporated-an-rtc-and-supports-a-fixed--cycle-interrupt-feature

器件型号:TPS65214

工具/软件:

专家您好:

我们正在寻找包含 RTC 的 PMIC。
Inbuild RTC 需要在定义的间隔内生成固定周期中断。

在 RTC 循环中断的帮助下、我将启用和禁用电源轨。

您能否推荐合适的 PMIC? 在查看了多个数据表后、我们无法识别出与我们的规格精确匹配的器件。 我们已经概括了我们的上述要求。 请协助我们找到合适的解决方案。

此致、

Ismail P
Mindgrove 技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    "我回来了。" 另一个建议的器件是否不符合您的要求? 我想、我无法选择满足这里的要求的选项。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    由于 TI 文档中没有详细的应用手册(TPS6593Q1)、并且没有收到我上一次查询的反馈、我更新了要求以侧重于更少的电源轨(仅限3.3V 或1.8V)、突出了内置 RTC 产生的固定周期中断的重要性。 您能给我推荐合适的 PMIC 吗?

    示例:应用程序方框图类似 TPS65214数据表中的图7.1。

    谢谢、

    Ismail P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismail,

    您是否可以查看此 TPS6594Q1并向器件专家请求支持? 因为、我在内部进行了检查、这是仅有的2个具有 RTC 的器件。

    Sathish