This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:即使在 CELL1中进行了电芯平衡、Vc0的电压也必须小于0.5V (根据数据表)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505668/bq76952-is-it-essential-that-the-voltage-at-vc0-should-be-less-than-0-5v-as-per-the-datasheet-even-when-cell-balancing-is-taking-place-in-cell1

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好、

我想知道是否有必要将 Vc0的电压保持在0.5V 以下、即使在对 Cell1进行平衡的情况下也是如此。 为了在电芯1上进行平衡、我的理解是 Vc0处的电压需要变为1.8V、以便有足够的 Vgs 电压可用于外部 FET 导通。 我的担心是、如果 Vc0上的电压为1.8V、会影响 AFE 的建议运行条件:-0.2至0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle、

    仅在进行电芯测量时、这才很重要。 当器件处于平衡过程时、它会定期关闭平衡以进行快速测量。 当实际进行平衡时、VC0电压将达到0.5V 以上是完全正常的

    此致、

    Luis Hernandez Salomon