This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40z50的特定固件版本上报告的电芯1电流不准确

Guru**** 2559680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506385/bq40z50evm-561-inaccurate-cell-1-current-reported-on-specific-firmware-versions-of-bq40z50

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们最近订购了几款适用于1P3S 电池包的 BQ40z50EVM。 这些主板随附固件 v2.08。 连接电池并通过 bqStudio 校准电压和电流后、三节电池的电流看起来是合理的。 但是、在将固件升级到 v4.02及更高版本后、电芯1电流与电芯2和电芯3电流相比会报告明显的偏移(10 -40 mA)、如下图-顶部图 v2.08、底部图 v4.03所示。

我已验证固件 v4.02、v4.03、v5.04和 v5.05是否存在此问题。 固件 v2.08和 v3.09似乎不存在。 在每种情况下、刷写到新固件版本后、我都会使用 bqStudio 重新校准电压和电流。

下面是随附的 bqStudio 日志文件和数据存储器 csv 文件、分别用于使用 v2.08的"精确"电池1电流日志和使用 v4.03的"不准确"电池1电流日志。

e2e.ti.com/.../bqStudio_5F00_v208_5F00_firmware_5F00_1P3S.gg.csve2e.ti.com/.../bqStudio_5F00_v403_5F00_firmware_5F00_1P3S.gg.csve2e.ti.com/.../bqStudio_5F00_v208_5F00_firmware_5F00_1P3S.loge2e.ti.com/.../bqStudio_5F00_v403_5F00_firmware_5F00_1P3S.log