This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:针对单节锂电池和电池充电器/PMIC 之间双向负载开关的建议器件

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, TPS25946, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500657/bq2980-part-recommendation-for-bidirectional-load-switch-between-single-cell-lithium-battery-and-batterycharger-pmic

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件:BQ24195TPS25946

工具/软件:

我有一个可充电电池负载开关应用、计划将单节锂电池(最大值为~4.2V、2A)与负载开关串联连接到电池充电器/PMIC (当前为 BQ24195)。 在某些情况下、我希望关闭此连接以执行子系统下电上电。

(我知道可以控制 BQ24195中的电池 FET 来实现此目的、但工程要求是这是一个单独的 GPIO 控制解决方案(外部)并与整个子系统串联)

我的目标是静态电流小于25uA。 我之前研究过 TPS25946、但是~400uA 的静态电流过高。

看起来具有外部共漏极双 N 沟道 FET 的 BQ2980可能适用于我的应用、但如果 CT 线路保持超过3.6秒、则芯片进入关断状态并不理想。 有解决方法吗? 或者、由于下次为  BQ24195_VBUS 加电时、  应该会将 BQ24195_BAT 产生的电压施加到  BQ2980_PACK、BQ2980应该会使 BQ2980退出关断状态。 如果我这样做、是否会特别关注这两个 IC?

TI 产品系列中是否有您推荐用于这种应用的任何其他可满足低电压和低静态电流要求的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey、

    Unknown 说:
    是否有解决方法? 或者、由于下次为  BQ24195_VBUS 加电时、  应该会将 BQ24195_BAT 产生的电压施加到  BQ2980_PACK、BQ2980应该会使 BQ2980退出关断状态。 如果我做到这一点、是否有专门针对这两个 IC 的注意事项?

    我不熟悉充电器、但从 BQ2980的角度来看、这是正确的。 在 BQ2980_PACK 上施加电压会使其退出关断模式。

    如果您的申请总是这样、我认为您的建议没有任何问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的确认。 TI 的某人能否确认我 对 BQ24195行为的理解。  

    对于 BQ2980、是否有任何防止关断的权变措施?
    等待 BQ2980_Pack 上的电压会导致显著的应用延迟、因此我们更倾向于选择另一种方案。

    一般而言、TI 产品系列中是否推荐用于此应用的任何其他 IC 都能满足我的低电压和低静态电流要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey、

    关于 BQ2980、是否有任何防止关断的权变措施?

    另一种方法是添加一个可在 BAT 引脚上下拉的小型电路。 例如、一个 MOSFET 将在 BAT 引脚上下拉以使器件进入 UV 模式。 如果器件启用了 UV_SHUT、则它将在 UV 延迟时间后转换为 SHUTDOWN。 这应该比使用 CTR 引脚快得多。

    TI 的某人能否确认我的  BQ24195行为理解。  [/报价]

    在我们澄清了任何 BQ298x 问题后、我可以在此主题中重复这些测试。 因为他们是一个单独的团队。 也可以创建一个新线程、专门询问 BQ24195。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    替代方法是添加一个可在 BAT 引脚上下拉的小电路。 例如、一个 MOSFET 将在 BAT 引脚上下拉以使器件进入 UV 模式。 如果器件启用了 UV_SHUT、则它将在 UV 延迟时间后转换为 SHUTDOWN。 这应该比使用 CTR 引脚快得多。

    很抱歉、我困惑了。 我想要一个权变措施 预防 关断。 听起来这会让关机之后发生。  


    您建议此应用使用 TI 产品系列中是否有其他符合低电压和低静态电流要求的 IC?

    ^Ω 您是否还推荐任何其他高侧 NFET 驱动器或双向负载开关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey、

    哎呀,我误解了你的陈述! 我认为您提到的延迟与关机等待时间有关(使用 CTR 关机可能需要>5.6秒)。

    如果要阻止关断、可能需要一个禁用了 UV_SHUT 的器件。 在这种情况下、当电压变得足够低时、它只会禁用 DSG FET 以禁止放电。 会使用 Bean 选项吗? 缺点是没有已发布且禁用 UV_SHUT 的器件。 必须提出一个商业案例、以确定是否可以在设备被禁用的情况下创建该设备的版本。

    ^您还建议使用其他任何高侧 NFET 驱动器或双向负载开关吗?  [/报价]

    在此处、可能可以选择理想二极管或固态继电器。 但遗憾的是、我不太熟悉这些产品、我建议查看 TI 页面上的这些器件、也许可以打开 E2E 主题来询问他们是否有任何最佳建议。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:


    如果可以在禁用设备的情况下创建设备版本、则必须提出一个商业案例。

    团队不想使用非标准零件、因此这将是不可接受的。

    在我们澄清任何 BQ298x 问题后、我可以在此主题中循环使用它们。 因为他们是一个单独的团队。 或者、您也可以创建一个新线程、专门询问 BQ24195。

    我的所有问题 (如 BQ2980)都是答案。 您能跟熟悉 BQ24195的人员联系一下、确认我对行为的理解。  

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey、

    我会将该线程发送给他们。 如果您能重申您为他们提出的主要问题、这将是有用的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    主机可通过 I2C REG07[5]强制关闭 BATFET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    [引述 userid="322246" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500657/bq2980-part-recommendation-for-bidirectional-load-switch-between-single-cell-lithium-battery-and-batterycharger-pmic ](我确实明白可以控制 BQ24195中的电池 FET 来实现这一点、但工程要求是它是一个独立的 GPIO 控制解决方案(外部)并与整个子系统串联)[/报价]


    您能帮助我验证电池与 BAT 引脚断开连接时 BQ24195的行为(就像 BQ2980进入 SHUTDOWN 模式会发生什么情况一样)吗?  为 VBUS 加电后、BQ24195是否仍会向 BAT 引脚施加电压?  我需要确保在 BQ24195_VBUS 上加电时可以可靠地使 BQ2980退出关断模式:

    Unknown 说:
    具有外部共漏极双路 N 沟道 FET 的 BQ2980似乎适合我的应用、但如果 CT 线路保持超过3.6秒、芯片会进入关断状态是不理想的。 有解决方法吗? 或者、由于下次为  BQ24195_VBUS 加电时、  应该会将 BQ24195_BAT 产生的电压施加到  BQ2980_PACK、BQ2980应该会使 BQ2980退出关断状态。 如果我做到这一点、是否有专门针对这两个 IC 的注意事项?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 BQ24195的 BAT 引脚开路情况、请参阅以下常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022791/faq-bq25890-why-does-the-led-connected-to-stat-pin-flashes-and-the-sys-voltage-unstable-when-battery-is-not-connected-for-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq25898c-bq24190-bq24192-bq24192i-bq 

    谢谢、

    Ning。