This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4104-SEP:多相输出配置和多器件同步

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4104-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506839/tps7h4104-sep-multi-phase-output-configuration-and-multi-device-synchronization

器件型号:TPS7H4104-SEP

工具/软件:

数据表没有提供太多指导、说明如何使用该器件(或多个器件)为具有多个降压转换器通道的单个电源轨供电。

是否有建议的方法将检测引脚、补偿引脚、使能引脚、电源正常引脚和其他引脚连接到此类配置? 数据表中介绍了软启动和跟踪引脚、因此似乎应该将这些引脚连接在一起以同时启动。 EN_SEQ 引脚也应 保持断开 以禁用时序功能。 数据表中的其余部分不清楚。

此外、如果将一对 TPS7H4104-SEP 器件用于单个电源轨、例如使用一个器件上的通道2和4以及另一个器件上的通道1和3、那么在假设同一个信号驱动两个器件上的 SYNC 引脚的情况下、是否可以保证所有4个通道之间的相位都为90度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TPS7H4104-SEP 目前仍处于"预发布"状态、因此从现在起、数据表中可能会添加更多详细信息、直到完全发布。

    在 TPS7H4104-SEP、SS、EN、COMP、VSNS 上并联通道、 VOUT 应连接在一起。 PG 也可以连接在一起、以获得单个 PG 信号。 此器件的 EVM TPS7H4104EVM可连接到将 CH1与 CH4并联、将 CH2与 CH3并联。 通道之间的连接显示了带有标记为0 Ω 的 DNP 电阻器的连接。 同样、尽管 EVM 不支持该模式、但所有四个通道都可以并联。

    当以并联方式连接时、可能需要更改一些元件计算值。 在我们的一些其他降压器件中、这些器件包括 SS 电容器和 COMP 元件。  TPS7H4011-SP 数据表中的第9.2.4节"并 联操作补偿"包含有关具有单个补偿网络的并联系统所需的 COMP 元件计算修改的有用指导、以及在保持 COMP 引脚连接的情况下在每个器件上放置各个补偿元件。

    如果为多个器件提供相同的 SYNC 信号、则两个器件的每个相位都将彼此同步(例如、器件1上的 CH1与器件2上的 CH1同相、器件1上的 CH2与器件2上的 CH2同相、等等) 这意味着一个器件上的通道2和4以及另一个器件上的通道1和3彼此之间的相位差都为90度、就像它是一个器件一样。 这种情况的例外情况是 SYNC 到 SW 延迟规格的器件间变化(  数据表电气特性表中的 tSYNC_DLY)。 该规格的变化将导致两个器件之间的时序不如单个器件的一致性、但从典型值到最大值的变化相对较小、因此由于该规格而发生偏移可能几乎没有影响。

    谢谢、

    Andy