This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:FW 未编程、bqstudio SMB 未与 EV2400连接

Guru**** 2386530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO, BQ41Z90-FW, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495906/bq41z90-fw-is-not-program-and-bqstudio-smb-is-not-connect-with-ev2400

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

你好。
我正在检查 bq41z90 EV 板。
如用户指南中所示、我们使用4190_02-bq41z90.bqz 运行了 bqstudio、并对 bq41z90_v0_02_build_5.bqenc.bq 进行了编程 sig。
但是、只要按下 PROGRAM (编程)按钮、编程触点就会消失、SMB 未连接。 如果您能告诉我如何解决这个问题、我将不胜感激。
附件是 EV 电路板连接的图片。

谢谢你

此致、

HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    EVM 无法正常工作的主要原因是未短接剩余电压抽头、图中我无法判断电池包中串联的电池数量、但请遵循 EVM 中的下图。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluud64/sluud64.pdf?ts = 1743606829119&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ41Z90

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    正如你所说的,我在细胞之间做了短,但它没有得到相同的预后臂。 即使 D6 LED 在我按这样连接时也不会亮起。
    请检查所附图片中的连接是否正确。
    问题在于 SMB 通信和程序无法正常工作。 是否有方法可以在不连接电池的情况下使用外部电源进行通信和编程?
    无论如何、当前的问题是、按下 BQSTUDIO Forced Execution -> PROGRAM 按钮时、编程点击按钮会消失。 请指导我如何解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    请参阅下面的步骤。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluud63/sluud63.pdf?ts = 1743717852091 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ41Z90

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我继续处理您捕获的内容、在继续执行项目5时、有一个问题、即编程触控按钮消失、并且没有通信。
    这是从一开始就说的。
    我已经使用4190_02-bq41z90.bqz 运行了 bqstudio、问题是我按了 bq41z90_v0_02_build_5.bqenc.bq sig 的编程按钮。 请告诉我如何解决这个问题。

    请检查电池连接是否没有问题、并在上面所附的图片中进行短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    我收到了您的问题、需要一些时间对情况进行调查。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    我要重新启动该过程并从头开始重做 EVM、BQStudio 上的编程按钮不应该消失、您可以通过视频捕获此事件、以便更好地了解所看到的内容。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluud64/sluud64.pdf?ts = 1744053430705&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ41Z90

    设计和开发>>软件开发>> BQ41Z90-FW—BQ41Z90器件固件:
    https://www.ti.com/product/BQ41Z90

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan Frias

    我已按照您的要求捕获了程序执行屏幕、并附上了该屏幕。 请对其进行分析。
    感谢您的积极帮助。

    e2e.ti.com/.../bq41z90-ev-board-program-capture_5F00_250408_5F00_V1.mp4

    此致、

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ 您好:

    您的问题已收到、将立即得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    是否有任何确认?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    查看视频后、最大的问题是电量计未自动连接到 BQstudio、这意味着您的电路板存在设置问题。 您是为了确认空点电压抽头的短路部分吗? 在您之前发送的图片中、您似乎是通过这种方式短接电压抽头的。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    第一张照片是 J33和 J42短接、第二张照片直接由引线短接。 如果您能告诉我哪一种是正确的方法、我将不胜感激。
    如果 J33和 J42被订购短接为跳线、请检查连接的 J33是短路还是开路、其中一个是短路。

    谢谢你

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新固件捆绑包仅包含.enc.bq.fs与 EV2400不兼容的文件。
    您能否提供.bq.fsbq41z90_v0_01_build_1.bq.fs可与 bqStudio 的 Programming 选项卡一起使用的未加密文件(例如)?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    电池仿真器只能自行使用、而不能与它连接的电池一起使用。 如果您希望对电芯进行测试、那么最好移除跳线并仅使用电压抽头连接。 另外、如果您进行4节串联电池连接、我附上了一个用于连接电池的图表。 突出显示的橙色和绿色代表导线连接、黄色突出显示表示可选导线。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最新固件应建立在产品页面上的"软件开发"下。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    感谢您发送编修。
    但是、无论电芯连接如何、当前的问题似乎都是通信问题。
    当我使用 EV2400连接到 I2C 时、I2C 通信似乎可用、如附件图片所示。 但是、当我尝试进行编程时、左下角会显示消息"Program Flashstream:communication protocol is not supported"。 我将在下面总结问题。
    1.是否无法使用 I2C 进行编程?
    2.为什么 SMB 不能通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    请给我一些时间与41z50专家讨论此问题、并就此与您联系。 请预计在下周或下周初做出响应。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 HJ_Kim  

    1. 是否无法使用 I2C 进行编程?
    [/报价]

    bq41z90的固件开发是一个正在进行的过程、目前 BQ41Z90的当前固件版本不支持 i2c、目前没有时间表来确定何时发布下一个固件更新

    2. 为什么 SMB 无法通信?

    -这很可能是由于您的硬件设置不正确。 请参考 EVM 以获得有关植入电池电量监测计的帮助。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluud64/sluud64.pdf?ts = 17456153865 &ref_url=https:%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ41Z90EVM

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]