This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:请提供 GT -100模块的电源逻辑、上电和断电序列

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3842, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504270/tps3808-please-provide-a-power-supply-logic-for-the-gt-100-module-power-up-and-power-down-sequence

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3842TPS3899

工具/软件:

请为 GT -100模块、上电和断电序列提供电源逻辑。 VBK=3.3V 和 VCC== 1.8V。

GT-100_HardwareSpecifications_SE22-410-003_en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahima:  

    感谢您的提问!

    当我尝试打开上面提供的 GT -100 pdf 时、我收到下面的错误消息。 您能否再次发送链接?  

    很抱歉、我不确定 GT -100模块的电源逻辑是什么意思。 您还能说明一下、您正在尝试使用 TPS3808 CTS 和 CTR 延迟时间来满足 GT -100上电/断电时序要求。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    今天的问候!

    感谢您的支持!

    电源时序对于正确上电和下电而言是必要的。 我正在寻求有关使用德州仪器(TI)电源模块设计此序列的帮助。 在在线研究时、我发现"TPS3808"模块可用于引入延迟。 但是、我愿意选择其他方案、并想知道实现 GT -100模块电源时序要求的最佳设计。 我随附了 GT -100模块的硬件设计文档。 在文档中、您可以浏览到第11页以了解电源时序。

    e2e.ti.com/.../GT_2D00_100_5F00_HardwareSpecifications_5F00_SE22_2D00_410_2D00_003_2D00_07_5F00_en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahima:  

    感谢您的澄清! TPS3808只有可配置的延迟引脚、即 CT 引脚、可设置复位延时时间 td。  

    根据 GT -100数据表、似乎您需要同时设置 T1和 T2的时间。 (如上图中所示)

    我想推荐另外两个同时具有 CTS 和 CTR 延时引脚的器件、这将通过在这些引脚上添加外部电容器来帮助您设置复位延迟和检测延迟。

    请查看 TPS3899和 TPS3842。

    它们具有小型封装和低电流消耗。 主要区别在于、TPS3842可直接连接到12V/24V 电源轨、因为 VDD、SENSE 和 RESET 引脚可高达42V 电压、而 TPS3899可 高达6V (max)

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    感谢您的支持!

    您能否提供建议解决方案的方框图?

    谢谢。此致、

    Mahima.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahima:  

    是的、我可以帮助您计算电容值。  在数据表中、我们提供了 TPS3899和 TPS3842的延迟公式。 您所需的 T1和 T2延迟时间是多少?

    您对哪款器件更感兴趣?

    好极了。

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    条件是 T1和 T2必须大于0ms、因此高于此值的任何内容都可以。 "TPS3899"会是我更好的选择。

    谢谢。此致、

    Mahima.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahima:  

    通过使 CTS 和 CTR 引脚分别悬空、可以将 SENSE 和 RESET 延时时间设置为最小值50µs 和80µs、通过连接10µF 延迟电容器、可以将最大值设置为大约6.5秒。

    如果可以、您可以选择保持它开路、延迟为50us 和80us、否则我们可以添加电容器。 在下面的中、建议查找用作可调型号 TPS3899DL01DSER 示例用例的0.1uF 电容器。  

    该器件具有开漏输出、该型号需要一个上拉电阻器。 但我们也有推挽输出型号。 是固定阈值。  (TPS3899PL31DSER 和 TPS3899PL42DSER 都是固定型号。 固定型号包括 连接到器件的 R1和 R2电阻器)。  

    如果您对型号感兴趣、请查看我们已发布的选项。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.