请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 工具/软件:
你好
我正在获取 LiFePO4电池的学习数据。
放电后经过大约5小时的弛豫时间后、状态位是否会从4变为5?
是否确实需要磷酸铁锂电池超过5小时?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好
我正在获取 LiFePO4电池的学习数据。
放电后经过大约5小时的弛豫时间后、状态位是否会从4变为5?
是否确实需要磷酸铁锂电池超过5小时?
您好、Takayuki、
请参考以下文档以更新完整的学习周期、但是的、5小时是一个很好的放松期、直到获取第一个 DOD、但您也可以延长使用寿命、而不会发生负面影响。 另一点需要注意的是、如果您卡在状态位4上、请参阅下面的常见问题解答。
单元学习周期:
文件://C:/Users/A0542843/Downloads/How %20至%20完成%20A%20成功%20学习%20周期%20对于%20该 e%20BQ34z100%20 (3).pdf

谢谢您、
Alan