This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:数据线上的 USB 多路复用器

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505857/bq24195-usb-multiplexer-on-data-lines

器件型号:BQ24195

工具/软件:

BQ24195是否考虑在执行输入源鉴定后 USB 数据线会发生什么情况?

客户希望通过 USB 通信支持低电流充电、并使用标准 USB-C 5V/3A 充电器支持高电流充电。

因此、我们想知道在 BQ24195前面放置一个能够处理480Mb/s 的模拟多路复用器是否可以解决这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限值检测。 在 充电器输入电流限值检测过程中、主机必须能够实现高阻态 D+/D-引脚、以便 D+/D-引脚由充电器驱动。 如果主机无法实现高阻态 D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机的 D+/D-引脚与充电器。  

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么 DSEL 引脚? 我不知道该怎么跟你说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请忽略 DSEL。

    谢谢、

    Ning。