This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:UCC21755/UCC21756

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501863/ucc21755-q1-ucc21755-ucc21756

器件型号:UCC21755-Q1

工具/软件:

您好、

我们使用 UCC21756 栅极驱动器  在逆变器中运行6个 SiC MOSFET、如果一个栅     极驱动器检测到过流情况、它会向微控制器发送故障 A 信号  、以在电流高于15A 时复位所有其他栅极驱动器、但是如何 对微 控制器进行编程、以决定是否向所有微控制器发送复位/非复位信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatkumar:

    如果需要复位各个栅极驱动器、则需要单独监控每个单独的栅极驱动器过流状态(FLT 引脚) 、或为微控制器提供某种逻辑以了解 FLT 位置。  否则、无法仅复位特定的栅极驱动器。

    如果可 在系统中独立控制每个栅极驱动器 EN/RST 引脚、则通过切换特定栅极驱动器的 EN/RST 引脚、即可单独复位该栅极驱动器。 希望它有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有单独的栅极驱动器都受到过流状态(FLT 引脚)的监控、让我们考虑一下检测到 s1过流并向微控制器发送故障信号应决定是否复位所有器件。 为此、如何实现逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    如果 要复位/1个驱动程序、则将根据系统安全需求 并由安全要求团队定义。

    但是、它可以通过切换所有驱动器的 EN/RST 或仅切换一个驱动器来实现。 如果每个驱动器 EN/RST 可在微控制器中独立控制,则可以通过单独切换每个 GPIO 来完成。  

    谢谢

    Sasi