This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如果两个 AFE 串联、如何实现自动平衡

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506657/bq76952-how-can-automative-balancing-can-run-if-two-afe-in-series

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的所有人:

我正在使用两个串联的 AFE 将其设置为32S、但如果每个 IC 只知道自己的最大和最小电芯电压、是否有办法在两个 AFE 中相对于一个最小电芯电压运行自动电芯均衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    由于 IC 只知道自己的最大和最小电芯电压、因此它 不应能够自动使两个 AFE 相对于一个最小电芯电压进行电芯均衡。 通过主机控制型电芯均衡、更有可能实现这一点。

    此致、
    Alexis