This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:用作稳压器

Guru**** 2533450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505859/lm74502-q1-using-as-regulator

器件型号:LM74502-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

LM74502-Q1是否可 用于浪涌保护和调节?

İf 连接到输入端以实现反极性的二极管、Q2是不必要的、对吗?

如果输入电压为48伏、并且 R2和 R3配置为钳位电压约为30V、或选择 Dz 钳位电压为30V、则 LM74502-Q1充当稳压器、是否存在任何不足的情况?

哪一个就足够了、将 R2和 R3放置在30V 左右钳位电压、或选择30V 左右的 Dz 钳位电压?

当然、将选择 Q1以分离 足够的功率。

 数据表图10-11中的电路不需要 tVs 来实现负载突降、因为 VS 引脚受 Dz 和 R1保护、这是正确的吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    Q2用于提供反极性保护。 如果您不需要此功能、则可以选择将其删除。

    Dz 用于保护 VS 引脚、而 R2和 R3将在特定电平后使 FET 截止并保护下游电路。

    确实不需要 TVS 来钳制 负载突降。

    您可以参考 EVM 以获取元件选型帮助。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven

    上述电路是否正常、用于调节和浪涌保护?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    请在栅极到源极之间放置一个齐纳二极管。 FET 是相对于 SRC 引脚驱动的、而不是接地。11V-12V 齐纳二极管应该足够大。

    休息、原理图不错。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    İf 当输入电压为48V 时、从栅极到源极放置一个齐纳二极管(VZ=12V)、输出电压是多少?

    您是否确定将该设计(从栅极到源极放置一个齐纳二极管(Vz=12V))用作稳压器并且输出电压等于30V?

    最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    否、这不能用作稳压器。 对不起,我错过了。 您需要对 OV 电阻梯进行缩放、使其在30V 时切断。

    您可以将 OV 梯形参考 VOUT 而非 VIN 来实现迟滞钳位。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    主要目标是、当输入电压低于60V 时、输出被限制在30V、而当输入电压高于60V 时、输出被切断

    我不知道 LM74502-Q1的内部电路 、因此我不确定。

    如图所示、当一个齐纳二极管将栅极连接到 GND 时、当输入低于60V 时、电路输出限制为30V。

    或者、可以高于电路、用于 在输入低于60V 时将输出电压限制为30V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    请尝试仿真上述电路。 TI.com 上提供了该模型

    此致、

    Shiven Dhir