This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:输入电压和模拟调光问题、PWM 调光频率的选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504108/tps922054-input-voltage-and-analog-dimming-issue-choice-of-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS922054

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一个涉及 TPS922054的工程、用于驱动0.375A (1个 LED - 24V 时为9W)至2.25A (6个 LED - 24V 时为54W)范围内的 LED。 我的目的是使用灵活调光并设置模拟引脚、以正确调整提供给负载的功率。

配置为:

- V_in = 26V、V_out = 24V、F_SW = 2.2MHz、L = 5.6uH、R_SENSE = 50MR、 由此可得出 IL_RIPPLE = 0.15A => I_PEAK = 0.375 + 0.15 = 0.45A

- F_ANALOG = 20kHz、F_PWM = 20kHz、3600分辨率

-线路中的所有电阻都很小,包括电感器、感应电阻器、数据表中的 Rds_on、电缆等

由于 TPS922054在100%模拟引脚占空比(等于4A)下需要200mV 的基准电压、因此、我假设将该模拟引脚设置为大约10%、以正确地限制在0.375A 单 LED 场景中的功率。 为此、我将模拟引脚的持续周期设置为3600 /(4 / 0.45)= 405。 但是、这并不能真正起作用、我将在下一节中进行说明。

-为了锁定此模拟引脚的占空比、我已 将 TPS922054纯模拟调光、其中 EN/PWM 被拉高、并监测通过 LED 的功耗。

-我注意到,在26V 时, LED 在更高的占空比下仅消耗约9W ,大约7xx 而不是4xx。

-只有当 I 增加输入电压到更高的值(接近30V)时,这个占空比往往会降低到4xx 值。

您能否验证我的想法是否正确、这确实是 TPS922054的预期行为? 如果是这种情况、输入电压预期会如何? 我在另一篇文章中看到、输入电压- V_LED > 2V、但在我的例子中、它实际上并不起作用。

第二个问题、在其他文章中、我已经看到频率20kHz 用作 PWM 调光的一种上限频率、但是我在 数据表中没有看到任何关于这一点的内容、因此我想确认我的理解是正确的:

- PWM 调光实际上不受频率控制,而不是最短导通时间和关断时间,即150ns。

-只要满足150ns 的最低要求,我就可以根据需要提高到20kHz 以上。 例如、如果我仍选择20kHz PWM 调光、中间的占空比值为3600、这意味着每个占空比阶跃需要13.9ns。 因此、最小 PWM 占空比调光约为10.8%、正确吗?

感谢您的阅读并期待您的答复。

TU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tu:

    请让我检查一下你的问题,并在这些天里回复你。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tu:

    感谢您联系我们、请查看我的评论、如下所示:

    您是基于 EVM 板进行测试的吗?  根据我的理解、您将模拟调光占空比设置为405/3600 (EN/PWM 引脚拉高)、理论上、LED 电流应为0.45A。 您还将 VIN 设置为26V、您能否请现在测量 LED 灯串电压和流经 LED 的电流?

    我不确定您所指的是哪一篇文章、但一般来说、20kHz 不是 PWM 频率的最大限值。 虽然不是频率、但您需要注意数据表中所述的导通脉冲宽度150ns。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复。

    首先、 我想澄清以下几点:

    -我使用自己的开发板,而不是 TI 提供的开发板,下面是原理图:

    -我将使用万用表来测量电压和功耗,因此,我假设万用表显示的电流峰值为0.45A ,而不是查看电流峰值为0.45A。  

    -我也使用工作台电源,在空载(模拟 DIM = 0/3600),板空闲约1.7-1.8W。

    我已按照您的要求测量了电压和电流:

    -在模拟调光约为650/3600时达到目标供电。

    -台式电源显示约10.7W

    -电流和电压分别为0.35A 和23V。

    我要提到的另一点是、电感器的 DCR 约为50mr、但我认为这不是问题。

    请看一下、让我知道您是怎么去的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    发送上述消息后。 我意识到、由 C34和 R23形成的低通滤波器可能会成为问题、因为它的截止频率约为1.59MHz、而开关频率设置为2.2MHz。  

    我将对此进行测试并查看它是否可以解决问题。

    谢谢 Lucia!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tu:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tu:

    感谢您的反馈!

    BRS

    卢西亚