This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:数据表中的电感器计算公式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506943/tps923650-inductor-calculation-formula-from-datasheet

部件号:TPS923650
主题中讨论的其他器件:TPS923655

工具/软件:

您好:

我正在尝试使用数据表(8.2.1.2.1)中的"详细设计过程"来计算参数。 我尝试使用公式并给出示例、但它给了我不同的结果。  


我根据"升压转换器功率级的基本计算"文档第3点中的公式进行计算、得到的结果是正确的。



此外、考虑到的纹波峰值电流结果2.2A 似乎很奇怪、并与公式结果不同。

我对降压示例也有同样的问题、我无法使用数据表中的公式获得相同的结果。

问题是、应如何进行计算 以获得正确的结果?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查一下您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们!

    对于您的问题、获得电感的正确方法是  L=12*(24-12)/(24*0.3*2*400)= 25uH。 您可能会对公式中的 IL (max)感到困惑。 实际上、这里的 IL (max)是指最大电感器直流电流。 对于 TPS923655升压配置的最大电感器直流电流、可将其计算为 IL (max) VOUT TPS923655=Iout (max)* TPS923652/VIN=1*24/12=2A。 那么您可以相应地获得正确的电感。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚