This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700:寄存器写入

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507732/tps38700-register-writing

器件型号:TPS38700

工具/软件:

您好的团队:

我们使用 TPS38700、发现数据表最近更新了、寄存器0x30的 OTP 设置为0x00、因为 之前的位7至位1是保留的。 ?即使在更新的数据表中、我们仍然将寄存器0x30设置为0x00、这是否没关系、"仅在 PWR_EN7和 SLP_EN7均清零时才使用"这一说明意味着什么?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    无需更改此寄存器中存储的数据。 该寄存器用于控制设置为 GPIO 功能的 引脚。TPS38700BN31RGERQ1器件将引脚设置为 EN 输出、而不是 GPIO 功能。  

    "PWR_EN 和 SLP_EN 清除"用于通知用户、在使用 GPIO 功能时、不应对引脚的序列方案进行编程。 在这种情况下、引脚将被编程为实现 GPIO 功能而不进行时序控制。  

    此致、  

    Oscar Ambriz